主题中讨论的其他器件:TPS25750、
工具/软件:
尊敬的:
我之前使用 TPS25750、在 TI 建议下、尝试切换到 TPS25751。
我尝试使用 USBCPD 应用程序自定义工具制作新的补丁捆绑包、但我似乎无法导出配置。
fisrt 我使用的是1.1.0版本,这是失败了很多,因为它留在产品选择页面上。 没有更多的选择。
因此、使用允许设置基本配置的1.0.3版本。
但设置后、导出菜单仍然没有任何用于另存为二进制文件的选项。
TPS25751已在最终客户电路板上、我需要使用 BIN 文件通过主机发送该文件。
请让我知道我在做什么错。
BR
Thierry