工具/软件:
您好、
当打开 ADC 来测量 TS_ADC 时、我发现了一些奇怪的行为。 我目前没有连接电池或 TS、因此我不确定这是否与问题有关。
芯片标识显示:
BQ628E
TI 478
A63 LG3


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
当打开 ADC 来测量 TS_ADC 时、我发现了一些奇怪的行为。 我目前没有连接电池或 TS、因此我不确定这是否与问题有关。
芯片标识显示:
BQ628E
TI 478
A63 LG3


尊敬的 Stephen:
感谢您通过 E2E 联系我们。
查看波形后、由于电池电压增加、SYS 电压似乎过冲。 您提到您正在开启 ADC、此时是否发送任何其他 I2C 写入? 根据波形、由于您没有将电池连接到 IC、因此似乎正在启用充电、并且 VBAT 快速上升到完全充电电压。
通常、由于启用在未连接电池的情况下进行充电、在 SYS 和 BAT 引脚上观察到过冲并非意外现象。
如果您要评估 TS 和 TS_ADC 功能、我建议您连接一个 NTC 或使用一个10k Ω 电阻器代替 NTC、以便在正常温度范围内仿真 NTC。
此致、
Garrett
尊敬的 Stephen:
感谢您的答复。 请在下面查看我的评论。
VSYS 因 VBAT 增大而增大。 由于充电器 IC 在充电期间的架构、VSYS 将高于 VBAT。 目前尚不清楚的是、为什么测试中的 VBAT 会增加。 我已经测试了发送 REG0x26 = 0xD0和 REG0x27 = 0xFB、这不会导致 VBAT 增加。
测试过程中是否启用了充电功能? 如果是这样、您可以尝试通过 REG0x16位5 = 0b 禁用充电、然后尝试开启 ADC。 在这种情况下、我预计 VBAT 不会增加。
此外、 我注意到在您的原理图中、您在 TS 上连接了电容器。 不建议这样做、因为 TS 引脚上不需要电容。 我想知道在 TS 上有电容器但未连接 NTC 的情况下是否启用 TS ADC 通道会导致 TS 电压短暂处于允许的范围内以允许开始充电。 这可能会导致 VBAT 升高。
此致、
Garrett