This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:开启 TS_ADC 后的 VSYS 和 VBAT 尖峰

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517711/bq25628e-vsys-and-vbat-spike-following-switching-on-ts_adc

器件型号:BQ25628E

工具/软件:

您好、

当打开 ADC 来测量 TS_ADC 时、我发现了一些奇怪的行为。 我目前没有连接电池或 TS、因此我不确定这是否与问题有关。  

芯片标识显示:

BQ628E
TI 478
A63 LG3


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    查看波形后、由于电池电压增加、SYS 电压似乎过冲。 您提到您正在开启 ADC、此时是否发送任何其他 I2C 写入? 根据波形、由于您没有将电池连接到 IC、因此似乎正在启用充电、并且 VBAT 快速上升到完全充电电压。  

    通常、由于启用在未连接电池的情况下进行充电、在 SYS 和 BAT 引脚上观察到过冲并非意外现象。  

    如果您要评估 TS 和 TS_ADC 功能、我建议您连接一个 NTC 或使用一个10k Ω 电阻器代替 NTC、以便在正常温度范围内仿真 NTC。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我想的主要问题是、当唯一的命令是启用 ADC (在 TS_ADC 的单个通道上)时、VSYS 和 VBAT 为什么会执行任何操作。 我正在发送[ 0xD0、0xFB ]。 我想知道 ADC 是否以某种方式连接到电池、但 TS_ADC 让我感到困惑。  

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您的答复。 请在下面查看我的评论。  

    VSYS 因 VBAT 增大而增大。 由于充电器 IC 在充电期间的架构、VSYS 将高于 VBAT。 目前尚不清楚的是、为什么测试中的 VBAT 会增加。 我已经测试了发送 REG0x26 = 0xD0和 REG0x27 = 0xFB、这不会导致 VBAT 增加。  

    测试过程中是否启用了充电功能? 如果是这样、您可以尝试通过 REG0x16位5 = 0b 禁用充电、然后尝试开启 ADC。 在这种情况下、我预计 VBAT 不会增加。  

    此外、 我注意到在您的原理图中、您在 TS 上连接了电容器。 不建议这样做、因为 TS 引脚上不需要电容。 我想知道在 TS 上有电容器但未连接 NTC 的情况下是否启用 TS ADC 通道会导致 TS 电压短暂处于允许的范围内以允许开始充电。 这可能会导致 VBAT 升高。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garrett、

    它看起来肯定 与 TS 电容器有关。 我们添加了一些电容来过滤 ESD 尖峰、但反映出来后、考虑到 TS_BIAS 的脉冲、这些值太大。