This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS65931211 0.85V 电源 NIO

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519403/tps6593-q1-tps65931211-0-85v-power-supply-nio

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

BUCK1、BUCK2和 BUCK3构成的0.85V 电源在23ms 后断开

 

其他电压均可用。

原因可能是什么? 我们可以采取哪些措施来找到问题?
我们使用了 SK-AM62A-LP 作为参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT_LDO_1:无电压  
    VOUT_LDO_2:无电压
    VOUT_LDO_3:类似于0.85V 的短脉冲  
    VOUT_LDO_4:类似于0.85V 的短脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GBio_3为低电平。
    应根据数据集中度拉至高电平