This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:CVDD LDO 在 WAKE ping 后无法启动

Guru**** 2462370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510740/bq79631-q1-cvdd-ldo-fails-to-start-after-wake-ping

器件型号:BQ79631-Q1

工具/软件:

我们的其中一个 BMS 电路板出现零星的问题、我们缩小到 BQ79631基底器件的启动序列。
BQ79631通过 UART 连接到主机 UC。 启动时、UC 会发送一个 WAKE ping、然后是 SHUTDOWN 命令和另一个 WAKE ping。
当 BQ79631略微升温(体温)时、CVDD 不会一直上升到5V 并保持在4.6V 左右。
此时、BQ79631不再接收 UC 发送的命令。
我包含了 LDOIN 和 CVDD 的示波器测量值;这两种测量值均用于良好的情况和不良的情况。
您是否有解释导致此行为的原因?
如果您需要进一步的测量或 PCB 布局文件、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很可能发生的情况是、在发出下一条命令之前、引脚没有足够的时间放电、从而导致内部锁存器无法正确锁存。 尝试运行相同的测试、但发送2次唤醒 ping、以查看这是否清除问题。 此外、应增加命令之间的时间。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zachary、

    我们显著增加了命令之间的时间、但根据环境温度、CVDD 完全在线的时间越来越长。 直至达到其永远不会充满5V 电的程度。 我可以使用不同的电路板重现相同的行为、但这只是在环境温度高得多时才会成为问题。
    在下面、您找到不同温度下启动序列的测量值。 对于此测试、我们跳过了 WAKE 信号之间的关断以查看这是否有区别。







    感谢您的支持!
    -安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    似乎器件引脚上的时间常数会随温度而变化。 您的外部元件、电阻器和电容器可能会随温度变化、 您测试的确切温度是多少? 您能否验证 BOM 在这些温度范围内的行为?

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    我们认为我们发现了这个问题:
    CVDD 用于为两个 ISO7841FDWW 供电、但 CVDD LDO 仅指定用于提供 IOUT_max 5mA。 我们会将其更改为外部 LDO 来为数字隔离器供电。

    感谢您的支持!

    -安德烈亚斯