This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:有关在 MCU 和 BQ79656-Q1之间的 UART 端口上使用隔离器的问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519036/bq79656-q1-question-about-using-isolator-at-uart-port-between-mcu-and-bq79656-q1

器件型号:BQ79656-Q1

工具/软件:

您好:

客户考虑使用 BQ79656-Q1、并询问有关 在 MCU 和 BQ79656-Q1之间的 UART 端口使用隔离器的一些问题。

关于 在 MCU 和 BQ79656-Q1之间的 UART 端口上使用隔离器、是否应始终如下图所示添加隔离器 IC?

我知道 他们何时应该使用隔离器 IC 还是非隔离器吗?

此致、

Se woong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woong:

    由于没有 VIO 引脚、他们应该添加数值隔离器、请参阅 BQ79600。