This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74704-Q1:针对宽电流范围的 MOSFET 选择

Guru**** 2462380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519233/lm74704-q1-mosfet-selection-for-wide-current-range

器件型号:LM74704-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我在为电流范围从70mA 轻负载到10A 最大电流的应用选择合适的 MOSFET 时需要帮助。 我正在考虑的一个 MOSFET 示例是 BUK7Y3R1-80M。

您能否提供有关此 MOSFET 是否适合我的应用的信息、并可能推荐替代方案?

提前感谢您的支持。

最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BUK7Y3R1-80M MOSFET 可用于70mA 至10A 电流。

    此致、

    Shiven Dhir