This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:上电期间的电压 DIP

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518724/lm74610-q1-voltage-dip-during-power-on

器件型号:LM74610-Q1

工具/软件:

尊敬的团队、我们在背板 ORing 应用中使用 LM74610、上电后、输出端会频繁出现电压骤降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    这是由于器件无接地运行而导致的预期行为。

    LM74610-Q1零 IQ 反极性保护智能二极管控制器数据表(修订版 B)

    请浏览数据表中的部分。 压降是由于体二极管在栅极变为低电平时导通。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiven ShivenDhir

    感谢您的回复、  

    由于此下降、我在5V 线路上使用此 ORing 电路、由于3.3V 和1.2V 的原因、我的整个控制部分将重新启动、在下降期间所有这些都将变为0V。

    我在每个 ORing 输出上都放置了22uF 电容。 但是、在3.3V 输出和1.2V 输出下没有改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您可以考虑使用具有100%占空比的 LM74700。

    此致、

    Shiven Dhir