请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HC30-Q1 工具/软件:
您好团队
TPS1HC30-Q1:向 EN 引脚施加高电平信号后、PWR_VBAT (VOUT)不会出现、而 DIAG EN 保持低电平。 请说明缺少产出的原因。

此致、
Virali。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队
TPS1HC30-Q1:向 EN 引脚施加高电平信号后、PWR_VBAT (VOUT)不会出现、而 DIAG EN 保持低电平。 请说明缺少产出的原因。

此致、
Virali。
Virali、
由于图像分辨率、很难看到原理图、但这里显示的是1.8V 信号通过接地二极管低于逻辑高电平。
MCU 相对于系统接地提供1.8V 电压。 但是、MCU 对系统接地的基准包括二极管压降。 我无法说出二极管器件型号、但假设它是正向电压为0.7V 的标准二极管、这意味着当 MCU 将高电平信号置为有效时、TPS1HC30-Q1将看到1.8V - 0.7V = 1.1V。 这会使其低于逻辑高电平阈值:

您有几个选项:
此致、
Tim