This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:失效防护模式

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518587/tps929240-q1-fail-safe-mode

器件型号:TPS929240-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在其工程中使用 TPS929240-Q1、现在他们遇到了以下问题、您能帮助查看并给出一些注释吗?

问题说明: 当通信中断时、TPS929240-Q1将进入失效防护模式、但 LED 不会按照配置亮起。  进入 FS 模式后、最初点亮的 LED 熄灭。

请问 LED 此时不亮起的潜在原因是什么? 谢谢你。

以下是 客户已检查通道 D2和以下寄存器的示例。

FSOUTD2=0

ENOUTD2=1

FLA_EXTFS0=1、FLAG_FS=1

IOUT2=3Fh

PWMMD2=FFh

以下是通道 D2的一个示例:

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请问您是否有任何更新? 谢谢!

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、  

    客户是否可以在运行到 FS 模式之前和 FS 模式之后读取所有寄存器数据? 通常、标志寄存器可以告诉您发生了什么情况。   

    如果发生任何故障和/或 ERR 引脚在 FS 模式后被下拉? 如果有错误、LED 可能会熄灭。  

    如果 fs0/1拉至预期设计设置的高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoguang、

     在进入 FS 模式之前和 FS 模式之后、请参阅随附的寄存器数据。  具有不同值的寄存器部分已用黄色框突出显示、并且未 发生故障。

    进入 FS 模式时、如果客户执行解锁和初始化操作、则 LED 可以正常亮起。

    如果 fs0/1拉高到预期的设计设置?

    是、FLA_EXTFS0=1。

    e2e.ti.com/.../_DB8F6551_FS_216A0F5F0E54E065D56CAE4E6F70_.xlsx

    原理图:

    此致、

    常春藤