工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我已经在 其他 应用中使用了 TPS2121、现在选择它 来管理主电源和电池之间的切换以提供 RTC。
如您所见、优先电源为 3.3V 电源、仅当不存在该电压时、才 必须使用电池为 RTC 供电 、RTC 必须始终工作。
您可以看到原理图。
阅读数据表的第7.5点如果我理解 正确、 当存在主电源时 TPS2121从电池吸收的电流应该是约6uA 的待机电流(图7-4)、这是正确的吗?
根据 数据表、我绝不能在静态电流较高的情况下下降、因为输出端始终连接到 IC4 RTC、这是正确的吗?
最后一个问题:当唯一存在的电压是电池一 ,因此电池提供 IC4 RTC ,这是 由 TPS2121从电池上释放的电流?
感谢您的帮助、
Alessandro