This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:待机电流与静态电流之间的关系:该器件是否适合管理 RTC 的主电源和电池之间的切换?

Guru**** 2461530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516277/tps2121-standby-current-vs-quiscent-current-is-the-device-suitable-to-manage-the-switchover-between-the-main-supply-and-the-battery-of-an-rtc

零件号:TPS2121

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我已经在 其他 应用中使用了 TPS2121、现在选择它   来管理主电源和电池之间的切换以提供 RTC。

  如您所见、优先电源为 3.3V 电源、仅当不存在该电压时、才   必须使用电池为 RTC 供电 、RTC 必须始终工作。

您可以看到原理图。

阅读数据表的第7.5点如果我理解 正确、   当存在主电源时 TPS2121从电池吸收的电流应该是约6uA 的待机电流(图7-4)、这是正确的吗?

根据 数据表、我绝不能在静态电流较高的情况下下降、因为输出端始终连接到 IC4 RTC、这是正确的吗?

最后一个问题:当唯一存在的电压是电池一  ,因此电池提供 IC4 RTC ,这是 由 TPS2121从电池上释放的电流?

感谢您的帮助、

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    有什么关于这个开放点的消息吗?

    谢谢

    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    阅读数据表的第7.5点如果我理解正确,当主电源存在时 TPS2121从电池吸收的电流应该是约6 uA 的待机电流(图7-4 ),这是正确的吗?

    是的

    根据数据表、我绝不能在静态电流较高的情况下下降、因为输出端始终连接到 IC4 RTC、这是正确的吗?

    我不知道静态电流较高、但所在通道将按照数据表显示静态电流。

    最后一个问题:当唯一存在的电压是电池一,因此电池提供 IC4 RTC ,这是由 TPS2121从电池上释放的电流?

    因此电池将具有从电池到 GND 的静态电流。  

    此致  

    Kunal Goel