This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:EMDC 无法连接 HID (Windows11)

Guru**** 2462350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518891/msp-exp430f5529lp-emdc-can-not-connect-hid-windows11

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:

你好

我尝试在 Windows 11中使用 EMDC 将 MSP-EXP430F5529LP 用作 HID。

如图所示、我无法正常连接。 在相同条件下、校准在 Windows 10中效果良好。

我尝试将其插入各种 USB 端口、但它已被识别但未连接、因此我想征求建议。



# 已识别但未连接的消息

# 关于非工作 PC 的 EMDC 信息





# 串行端口被识别为 MSP 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的代码示例是什么?

    此外、请检查设备管理器中的 HID 端口。

    似乎存在一些驱动程序问题。

    您能否先尝试使用 Win10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 它在 Windows 10上工作正常、但您希望它在 Windows 11上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、您能否介绍近期发布的支持 HID 的替代芯片组(最好是开发板)、例如 MSP430或类似芯片、可用于代替 MSP-EXP430F5529LP?

    我希望它能在 Windows 11上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更多时间来测试为什么此设备无法在 Win11中工作。

    此外、需要确认这是您的 win11问题或 LP HID 问题。

    如果是、请介绍近期发布的支持 HID 的替代芯片组(最好是开发板)、例如 MSP430或类似器件、可用于代替 MSP-EXP430F5529LP?

    现在、F5529已经进行了 RTM、没有最新的替代产品。

    此外、这也取决于您的应用要求。

    您可以联系当地的 TI 销售、以获取最新的 MSPM0 USB 器件信息。