This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:优先级电源多路复用器晶体管 HGATE 升压电流和电容、确保可靠启动

Guru**** 2463040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517596/lm74900-q1-priority-power-mux-transistor-hgate-boost-current-and-cap-for-reliable-start-up

器件型号:LM74900-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74910-Q1

工具/软件:

 根据应用手册中 包含 HGATE 升压晶体管的示例电路、我正在设计一个在优先级多路复用器配置中使用 LM74900-Q1或 LM74910-Q1的设计。

我试图实现较短的导通时间(如应用手册中所述、总导通时间约为20 µs、包括抗尖峰脉冲延迟)、因为我没有空间让大输出电容器在切换期间保持电压。 为了帮助解决此问题、我在 HGATE 上添加了建议的外部升压级、该级使用由 CAP 引脚供电的晶体管。 我很好奇这种方法可以实际将多大的电流推入 MOSFET 栅极?

您能否澄清一下:

  1. 在不干扰电荷泵启动或电容调节的情况下、我可以通过升压晶体管消耗的实际最大电流是多少? 我是否应保持在内部限值以下以避免 不稳定?

  2. LM74900-Q1或 LM74910-Q1是否可以在初始上电期间通过 HGATE FET 可靠充电的建议最大输出电容? 我不是很担心启动时间只是从初级切换到次级以及次级切换到初级。  

  3. CAP 引脚上电容器的容值限制是多少?  在使用升压晶体管开启 HGATE 期间、是否可以获得5mA 或更大的电流?

感谢您在这里提供的任何指导。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我来检查一下。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    1.您最多可抽取的是2.7mA / 4.2mA

    2.取决于 MOSFET SOA。 控制器的任务是为 FET 栅极充电、如果 FET 可以支持、则启动将成功。

    3、电容器取决于所用 FET 的 Ciss。 增加电容值可能无法支持更高的电流。

    此致、

    Shiven Dhir