Thread 中讨论的其他器件: LM74910-Q1
工具/软件:
根据应用手册中 包含 HGATE 升压晶体管的示例电路、我正在设计一个在优先级多路复用器配置中使用 LM74900-Q1或 LM74910-Q1的设计。
我试图实现较短的导通时间(如应用手册中所述、总导通时间约为20 µs、包括抗尖峰脉冲延迟)、因为我没有空间让大输出电容器在切换期间保持电压。 为了帮助解决此问题、我在 HGATE 上添加了建议的外部升压级、该级使用由 CAP 引脚供电的晶体管。 我很好奇这种方法可以实际将多大的电流推入 MOSFET 栅极?
您能否澄清一下:
-
在不干扰电荷泵启动或电容调节的情况下、我可以通过升压晶体管消耗的实际最大电流是多少? 我是否应保持在内部限值以下以避免 不稳定?
-
LM74900-Q1或 LM74910-Q1是否可以在初始上电期间通过 HGATE FET 可靠充电的建议最大输出电容? 我不是很担心启动时间只是从初级切换到次级以及次级切换到初级。
-
CAP 引脚上电容器的容值限制是多少? 在使用升压晶体管开启 HGATE 期间、是否可以获得5mA 或更大的电流?
感谢您在这里提供的任何指导。 提前感谢!