请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74721-Q1 工具/软件:
您好团队:
我的客户希望再次确认 LM74721-Q1的 RTN 使用情况。
1.如果他们将 RTN 连接到 GND、则 禁用反极性、是否也禁用反向电流阻断?
2.您想解释一下这个模块如何用于反向保护逻辑吗? 反极性和电流的正向压降是多少?

Lanxi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
我的客户希望再次确认 LM74721-Q1的 RTN 使用情况。
1.如果他们将 RTN 连接到 GND、则 禁用反极性、是否也禁用反向电流阻断?
2.您想解释一下这个模块如何用于反向保护逻辑吗? 反极性和电流的正向压降是多少?

Lanxi