This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74721-Q1:RTN 使用情况确认

Guru**** 2462330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518850/lm74721-q1-rtn-usage-confirm

器件型号:LM74721-Q1

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望再次确认 LM74721-Q1的 RTN 使用情况。

1.如果他们将 RTN 连接到 GND、则 禁用反极性、是否也禁用反向电流阻断?

2.您想解释一下这个模块如何用于反向保护逻辑吗? 反极性和电流的正向压降是多少?  

Lanxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lanxi、

    1.反向电流阻断不会受到影响。

    2. 外露散热焊盘以器件的内部基板为基准,从那里我们有 ESD 二极管到引脚。 因此、如果外露焊盘连接到 GND 并施加反向电压、则可能会损坏 ESD 结构。

    此致、

    Shiven Dhir