This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:输入和输出电容器

Guru**** 2511225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512381/tps2117-input-and-output-capacitors

器件型号:TPS2117

工具/软件:

尊敬的支持团队:

对于器件附近的输入和输出电容器、您是否建议使用0.1uF 或10uF 陶瓷电容器(如 EVM)?
您不建议仅使用47μF 电解电容器或钽电容器?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、我们建议使用陶瓷电容器来抑制快速瞬变。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    我遇到了一个问题、我怀疑这个问题是由于 VIN1和 VIN2在短路模式下发生故障。
    查看电路图、我注意到输入和输出端附近没有陶瓷电容器。
    请问是否还有其他问题?

    我已经用一封私人邮件给您发送了电路图。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的支持。

    检查需要多长时间?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    很抱歉、我没有看到该消息。  我会尽快回来的。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    设计看起来不错。 VIN1和 VIN2的典型电压是多少?

    是的、我们应该在 VIN 和 VOUT 引脚上使用陶瓷电容器。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的重播。

    VIN1是 USB 电池、VIN2是三节干电池。

    VIN1:4.5V (最小值)、5V (典型值)、5.5V (最大值)
    VIN2:3V (最小值)、4.5V (典型值)、5.4V (最大值)

    除了向 VIN 和 VOUT 添加陶瓷电容器之外、是否可以做出任何改进?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    否则看起来很好。

    您面临的问题是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的支持。

    我担心 VIN1和 VIN2短路损坏的原因是否是输入/输出陶瓷电容器缺失、或者是否有其他需要考虑的大电流原因。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到 VIN 到 GND 短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    我尚未确认 VIN 和 GND 之间有任何短路。
    我无法从一开始就取回有缺陷的设备。
    根据缺陷的性质、我怀疑这是由于 VIN1和 VIN2之间的短路造成的损坏。
    因此、我首先要调查电路图的问题。

    此致、
    DICE-K