This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:它是否可以支持 VIN=6.5V?

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527121/tps63020-can-it-support-vin-6-5v

器件型号:TPS63020

工具/软件:

TPS63020 规格建议 VIN 为 5.5V、但最大 Vin 可达 7V。 如果我使用两个串联的 CR123s(6V 输入)、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没关系。 开关稳压器需要一定的裕度来承受由开关振铃引起的电压过冲。 6V 输入可能 在 开始时起作用、但最终会影响可靠性。

    此致、

    Travis