This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:24V 直流至 190VDC 500W 直流升压

Guru**** 2555030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25661, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525581/ucc25660-24vdc-to-190vdc-500w-dc-dc-step-up

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC25661LM5122

工具/软件:

我想设计一个具有 24VDC 输入和 190VDC 输出的 500W 直流/直流升压转换器。

UCC25660 是否适合该应用?

如果没有、还有什么更适合实现极低 EMI 和高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwal:

    感谢您关注 TI 控制器。

    您可以将 UCC25661 系列 LLC 控制器用于您的应用(因为我们将 UCC25660 替换为 UCC25661)。

    请浏览以下设计计算器 Excel 工作表进行设计。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC25661X-CALC

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yamini 的答复。

    我正在考虑使用

    UCC25661 用于将 24VDC 升压到 190VDC -- 或者---

    2. LM5122 两相交错式升压控制器用于将 24VDC 升压至 65VDC、然后 UCC25661 用于第二级隔离式升压、以获得 190VDC。

    哪种拓扑更有效地实现更高的效率和更低的 EMI?  

    输出功率为 500W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwal

    请注意、很难直接比较这两种拓扑。 您需要进行设计计算并确定哪一个适合该应用。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢