This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:芯片的参数问题

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533114/ucc27211-the-parameter-issue-of-the-chip

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:LMG1210

工具/软件:

您能看一下红色圆圈标记的 UCC27211 和 LMG1210 的参数是什么? 我们没有找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27211 和 LMG1210 的问题。

    我看不到任何参数标记为红色圆圈。 这里是否应该附加一张图片?

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已添加图片。 请帮助我们再看一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    数据表中并不直接指定器件的输出级上拉和下拉电阻、而是可以使用 IR 和以下规格推导得出。

    UCC27211 数据表规格:

    例如、R_LOL 可以根据 V_LOL = 0.07V(典型值)和 I_LO = 100mA 得出、从而获得该工作条件下 R_LOL 典型值= 0.7 Ω。

    这也是 LMG1210 的数据表规格:

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore