This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:PGOOD 上的显著漏电流

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534568/lm5176-q1-significant-leakage-on-pgood

器件型号:LM5176-Q1
主题:LM5176 中讨论的其他器件

工具/软件:

PGOOD 处的漏电流为 0.1mA、这在降低待机功耗方面非常重要。 知道这是最坏情况下的值、请提供一个支持图表来估算适用的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    我会检查我们是否有相关数据、然后返回到本周结束。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    我找到了一些显示温度分布的测量数据。

    因此通常、电流要低得多、但在高温下会有一定的漂移。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、我不太明白 x 轴数据是什么。 我正在寻找温度为 25°C 和 110°C 的电流、如果您有任何具体的数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    X 轴是测量的泄漏。 Y 轴是测量到此泄漏的器件数量。
    颜色和图案标记温度。 偏置电压为 8.5V。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 IC 无法正常工作、我们也会施加偏置电压? 如果未启用稳压器、偏置电压不会小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑器件数量时会考虑平均值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    在这种情况下、偏置电压是施加在 PGOOD 上的电压(也就是该引脚的偏置电压)、而不是 LM5176 BIAS 引脚上的电压。
    很抱歉混淆。

    我不明白您希望用这句话问什么:“考虑到设备数量、平均值是多少?“

    您能添加更多详细信息吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,我看到我在转换中犯了一个错误,虽然我通常不是:) 100nA 得到转换为 0.1uA 不是 mA ,因为我在这个链的开头错误地提到。 原谅我占用你的时间,是的,我得到了更好的了解参数,这有助于. 感谢您的帮助。