This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:查找"手动寻址"示例的解释

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536970/lp5813-looking-for-explanation-of-manual-addressing-example

器件型号:LP5813

工具/软件:

您好:

我正在 为 LP5813 寻找“手动 I2C 从器件寻址“的深入说明、如  本文所示。

我有几个具体问题:

  • 任何/所有操作是否需要此“手动寻址“? 如果是、为什么芯片不响应默认地址并在需要时允许重新配置? 似乎它给我增加了不必要的复杂性。
  •   要写入的寄存器的具体功能是什么? 我在数据表或任何其他文档的寄存器表中找不到这些值。
  • 完成手动寻址后、芯片是否只响应与其器件型号相对应的地址(如数据表中所示)、或者是否可以在“手动寻址“期间写入不同的数据来更改地址? 即、对于 LP5813BDRRR、地址为 10101?
  • “广播写入数据“是否表示写入数据表中列出的“广播“地址? (11011)

如果我遗漏了包含此信息的文档、我想知道具体内容在哪里。 否则、我们非常感谢能够帮助回答这些问题的任何信息。

谢谢、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    • 否、“手动寻址“只需在器件上电后执行一次。 LP5813 需要执行“手动寻址“、以使其响应器件型号对应的地址
    • 这些都是内部寄存器、而非公共寄存器。  
    • 是的、芯片应该只响应与其器件型号和广播地址相对应的地址。 否、无法为指定的器件型号更改地址。
    • 是的。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。 我有几个后续问题:

    • 根据您的回答、似乎在上电后至少需要一次手动寻址部分 、芯片才能正常工作。 换句话说、如果您在上电后没有先执行手动寻址、则器件无法正常工作、对吗?
    • 为什么要求用户写入仅内部寄存器、但不告诉他们这些寄存器的用途? 作为一名开发人员,我不喜欢在我的程序中有我不知道它有什么作用的代码。

    我之所以提出这些问题、是因为 LP5813 是一款非常好的器件、具有许多非常好的特性、我想在高可靠性设计中舒适使用它。 我希望您能理解、感谢您到目前为止的帮助。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    • 是的、您的理解是正确的。 是否需要在上电后进行手动寻址以使器件正常工作。
    • 是的、我绝对理解您作为开发人员的考虑。 请发送电子邮件 felix-wang@ti.com、我可以解释这些命令的实际作用。

    此致、

    Felix