This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:双向电流运行不起作用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536402/lm51770-bidirectional-current-operation-does-not-work

部件号:LM51770
主题中讨论的其他器件: LM5177

工具/软件:

大家好!  

我正在使用 LM51770 来驱动 TEC 器件(灌电流和拉电流)。 不过、就绪 PCB 在升压模式和降压模式下均能正常工作(LM51770 提供电流)、但灌电流模式不起作用。 即使应用了适当的控制电压、器件也不会灌入电流。 因此、我可以在很多地方阅读 LM51700 具有灌电流功能、我认为我的设计有错误、但无法弄清楚。 您能帮助指出我的设计中的错误吗?  

提前感谢、  

Janos

e2e.ti.com/.../8814.LM51770.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我建议您浏览随附的应用手册以了解 LM51770 双向电流运行、并检查启用方向运行所需的上述配置。

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa80/snvaa80.pdf?ts = 1751636828106&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM51770

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hassan:
    感谢您的答复。
    我查看了该应用手册并对我的 PCB 设计进行了一些更正、但我仍然遇到同样的问题:没有反向电流。
    同时、我购买并测试了 LM5177 评估模块、该模块可以在正向和反向电流条件下正常工作。 我知道我使用的 LM5177 和 LM51770 之间有区别。
    您能否快速检查我的配置并识别任何可能阻止反向电流的参数?
    ***模式引脚:** 5V FPWM 模式
    **** FB 引脚:**电阻分压器来自输出,比例为 1/24
    *** VIN 电压:** 12V 固定
    *** COMP:** 33pF 并联(15nF 与 68K 串联)、连接至 GND
    *** IMONOUT 引脚:**悬空
    ***同步:**连接至 5V(固定连接)
    *** CFG:**短接至 GND(禁用 SCP 断续模式、禁用 DRSS)
    ***输出控制电压:**连接至 SS/ATRK(使用模拟跟踪,电压介于 0V 至 1V 之间)
    感谢你能抽出时间。
    此致、
    János μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos:

    感谢您提供的信息。

    我明天会来找你的。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janos:

    以下是两款器件之间的差异。

    以下是进行 LM51770 器件的反向电流运行时需要考虑的一些要点。

    模式需要连接到 VCC(FPWM 模式)

    2、需要将较高的输出电压与设定的输出电压调节进行比较 (FB 信号>FBref =1V)

    输入电压需要高于 VDET 阈值 3.4V 和 UVLO 阈值 1.25V(将 UVLO 引脚直接连接到 Vin 引脚)

    4、 SYNC 引脚需要连接到 GND

    5. 通过更改 CFG 设置(RCFG = 2.7k Ω)为反向电流运行启用负电流限制

    6.为了调节输入电压、您需要按照 应用手册 (第 5 页)中的说明控制 MODE 引脚

    有关使用反向电流运行进行恒流和恒压充电、请参阅此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/ab/snvaa69a/snvaa69a.pdf?ts = 1752231725154

    此致、

    Hassan