This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:一段时间后出现反向漏电流

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531158/tps2116-reverse-leakage-current-after-some-time

器件型号:TPS2116

工具/软件:

您好:

在使用 TPS2116 的最新设计中、我们遇到了一个异常问题。 IN1 连接到降压转换器的输出。 PR1 引脚连接到降压稳压器的电源正常输出。 IN2 连接到主锂电池。 器件和电路在全新的电路板上开始正常工作(无反向漏电,没有明显的静态电流等)、但经过一段时间(几周后,几天后)、大电流开始从电池 (IN2) 流向降压转换器 (IN1) 的输出端。 这是通过隔离电路来确定的、因此只有 TPS2116 是可能的原因。 某些器件上的电流为数十 μ A、有些器件的电流为数百 uA、会过早地消耗电池电量。 电池和降压稳压器的工作电压均为 3.6V。 当没有可用的输入直流电压时、电池用作备用电源。

对于如何缓解此问题以及可能导致此问题的原因有何想法? 两个输入都受到保护和反向电压保护、因此无法造成任何损坏、尤其是在受控环境中和经过一段未定义的时间后。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您看到 vin2 到 vin1 泄漏的确切测试案例是什么

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    多路复用器的输出断开(布线被切断)。 连接到 VIN1 的降压稳压器未通电、其电源正常输出(连接到 PR1)已验证为低电平、因此 VIN2 应向它确实需要的输出供电、但我还在 VIN1 端口上测量一些电压(几伏,取决于电路板)、不应该是这种情况。 由此会产生很大的电池泄漏电流。 在一个新鲜的电路板上,它的工作正常,因为它应该,但在这些“有故障“的,我测量在数百 uA 这是不可接受的。  

    关于该 IC 的另一篇文章中提到了降低输入阻抗、因此输入不会“悬空“、我尝试在降压输出端添加 1k Ω 电阻器、但仍然会出现一些泄漏。 我还担心、降压转换器可能会尝试为不可充电的锂电池充电、从而造成严重损坏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunoslav:

    我们有一些数据表规定的反向漏电流。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很清楚、预计会有一些泄漏电流、但我测得的电流>100uA、而不是 0.1uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请分享原理图进行审查。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的原理图。 R80 和 Q9 已移除、因此它们 100%不会导致任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunoslav:

    您能找出问题吗?

    我正在 从事低功耗设计、并计划在 类似 配置 (VIN1 由 USB + LDO 供电、VIN2 由电池供电)中使用相同的 IC、因此我很好奇是否知道多路复用器确实存在问题。  

    另外、当您提到隔离电路时、R80 和 Q9 是否仍然存在、或者您是否也移除了它们? 只是想知道在某些情况下、它们以及任何相关的测量/控制电路是否会给电池带来负载。 您提到最初不存在此泄漏问题、因此也许这一点没有意义、而是把它放在这里。  

    一切都是最好的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、问题仍未解决。 如果 TI 没有任何想法、电流计划是在 VIN1 上添加一个串联二极管并增加降压电压进行补偿。 这应防止在 VIN2 再次发生时向 VIN1 泄漏。 我不太担心 VIN1 泄漏到 VIN2、因为两个端口都通电时实际上没有任何显著的泄漏。 仅当 VIN1 未通电时、才会出现此问题、至少在本例中是如此。 我之前尝试在 VIN1 上的 GND 添加一个 1k 电阻器来充当强下拉电阻器、但我猜 IC 会因某种原因在内部损坏。  

    是的、R80 和 Q9 已移除、泄漏电流仍然存在。 即使安装了它们、它们也不会导致泄漏、但为了更快地进行故障排除、我删除了它们。 您在上面的原理图中看到的只是电池电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunoslav:

    很抱歉耽误你的时间。 我唯一的建议是提交器件进行故障分析。 我们以前没有看到过这种问题。  

    www.ti.com/.../createReturn.tsp

    也同意您使用二极管的想法。  

    此致

    Kunal Goel