This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:BQ27Z561 GG 的配置

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534829/bq27z561evm-011-configuration-for-bq27z561-gg

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

大家好!

我不知道该怎么做,也不知道该怎么做。

一切都是从我的系统开始、我的系统使用 10Ah、3.7V 电池、这种电池不同寻常。  我建议使用 BQ27Z561 GG 来支持这种尺寸的电池。

我收集了数据、并提交给 TI、然后取回建议使用 chemID = 0x3142 的报告。

My GG 默认具有该 chemID、因此我只需调整 Design 的设置就可以执行任何操作。

我正在使用 bqStudio 进行数据采集、它花了 96 小时才能充电至 85%、在正常放电状态下、显示 3736mV、62%

1.我不知道哪些参数决定了这个百分比、但似乎错了、因为在我的设置中、我将 100%设置为 4100mV、将 Term Voltage 设置为 3400mV;因此我的百分比应该反映不同的。

2. TI 是否有任何额外服务让我们获取特定电池的正确 chemID?

3.即使 chemID 不是完全匹配,我的 BQ27Z561 仍然可以可靠地报告 SOC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    您能否通过 GPCCHEM 工具向我发送显示匹配 ChemID 的报告? 我想确保该过程正确完成。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4276.10Ah_5F00_Capture_2D00_report.zip

    尊敬的 Adrian:

    这是来自 TI 的报告。  有趣的事情,当我再次与社区联系,为什么报告没有任何关于我的电池电量监测计选择 BQ27Z561 的信息.  我得到建议 ID 是 3241。  我完全迷路了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    您是否仍有已提交到 GPCCHEM 工具的数据? 我想先确认测试是否成功完成、因为我们预计会列出多种电池化学物质。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../10Ah_5F00_Capture.zip

    尊敬的 Adrian:

    这是我用于提交到 GPCCHEM 工具的数据包。  虽然该报告提供多个 chemID、但不是 GG 建议的值对我很有用、因为它没有列出 chemID、甚至建议对于我的 GG BQ27Z561 来说相关的 GG 接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    该过程看起来是正确的。 我们建议 ChemID 小于 3%、如果您不需要我们的电量计具有最佳精度、则可以使用当前 ChemID。 下一步是完成电量计上的学习循环。

    www.tij.co.jp/.../slua903.pdf

    此致、

    Adrian