请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73601-TPS73601 - EP 工具/软件:
您好:
我需要为我正在开发的产品创建 ISO 26262 FMEDA 文档。 我要求某些器件提供功能安全相关文档
具体来说、我需要 功能安全时基故障率、 FMD(失效模式和机制分布)和 引脚 FMEA(失效模式和影响分析)等信息。
您能告诉我在哪里可以下载这些内容吗?
器件型号为 TPS73601QDBVRQ1。
谢谢你。