请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656-Q1 工具/软件:
您好、
我使用的是基于 BQ79656 的环形架构菊花链。 正向通信 (DIR_SEL = 0) 运行良好。 但是、当我切换到 反向通信 (DIR_SEL = 1) 时、我不会从堆栈获得任何响应。
“数据表概述了如何从北向南通信方向切换。 看起来您正确地执行了此操作。 您是否正确设置了环形架构? 您是否将 VIF 线路连接到南侧?“
- VIF 线路 (VIFP/VIFN) 是否与 COMH/COML 相同?
谢谢你