This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI-01:无法通过 USB-C 和闪存连接以进行计算 USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537396/usb-pd-chg-evm-01-unable-to-connect-to-compute-via-usb-c-and-flash-with-gui

部件号:USB-PD-CHG-EVM–01

工具/软件:

您好、

我有一个 USB-PD-CHG-EVM –01 不想通过 USB-C 端口连接 、因此我认为该电路板不支持通过 USB-C 端口进行刷写。 遗憾的是、我手头没有 Aardvark 连接器可供使用、没有它、是否有替代的闪存方式? 数据表提到了有关通过 J5 进行 I2C 编程的内容、但 Im 不确定如何将其与 PC 连接起来。

感谢您的帮助!

谢谢、

Muhammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我有一个 USB-PD-CHG-EVM –01 不想通过 USB-C 端口连接 、因此我认为该电路板不支持通过 USB-C 端口刷写。

    正确、电路板不支持通过 Type-C 端口进行刷写

    不幸的是,我没有一个 Aardvark 连接器可用,有没有替代的方式闪存没有它? 数据表提到了有关通过 J5 进行 I2C 编程的内容、但 Im 不确定如何将其与我的 PC 关联起来。

    可能、但您仍需要一些第三方工具。

    使用 GUI、您可以生成加载到 I2C EEPROM 的完整闪存二进制文件。

    CHG-EVM 公开 I2C EEPROM I2C 线路、您需要找到一种将二进制文件刷写到 EEPROM 中的方法。 我们使用并推荐 Aardvark、但是任何支持电路板上 EEPROM 的第三方器件都应该可以正常工作。

    您也许还能够直接通过 I2C 写入 EEPROM、但我不确定其中包含什么内容。

    谢谢。此致、

    Chris