请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:USB-PD-CHG-EVM–01 工具/软件:
您好、
我有一个 USB-PD-CHG-EVM –01 不想通过 USB-C 端口连接 、因此我认为该电路板不支持通过 USB-C 端口进行刷写。 遗憾的是、我手头没有 Aardvark 连接器可供使用、没有它、是否有替代的闪存方式? 数据表提到了有关通过 J5 进行 I2C 编程的内容、但 Im 不确定如何将其与 PC 连接起来。
感谢您的帮助!
谢谢、
Muhammad