This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:无超级电容器的自动降压或升压功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536827/tps61094-automatic-buck-or-boost-function-without-supercap

器件型号:TPS61094

工具/软件:

尊敬的专家:  

我在电池供电产品中使用了这个开关稳压器。 我已经实现了数据表图 8-1 中所述的稳压器。 在图 8-1 中、规定了 2.7V 至 4.3V 的输入电压范围。根据此信息、我假设稳压器会在输入电压高于设定的输出电压时切换到降压模式。

遗憾的是、在我的电路中并非如此。 开关稳压器进入旁路模式、输出电压随输入电压直接上升、超过设定的 3.3V

我怀疑我误解了数据表。 尽管如此、是否可以在降压模式下运行开关稳压器?

我想设置不带超级电容器的应用。 这 在技术上是否可行?

提前感谢您。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quirin、

    是的、这里存在一些误解。 TPS61094 是一款双向转换器、其降压模式下会将 VSUP 充电、而不是将 Vout 充电。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Travis 的快速回答!

    很有道理、我 在 验证 原型后现在也是这样假设的。 不过、查看数据表中的图 8-1 和表 8-1 时、输出电压被指定为 3.6V、输入电压为 2.7-4.3V。我觉得这会造成误解、因为这意味着该器件在某种程度上将输出电压限制在 3.6V。但实际上、它会上升至 Vin (4.3V)。 根据开关稳压器中的逻辑、这种限制行为至少在理论上是可能的。 也许可以在数据表中重新表述这些要点、以便向用户说明这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    图 8-1 和表 8-1 是一个通用应用示例、其中 TPS61094 配置为具有旁路功能的升压稳压器、Vout 目标为 3.6V。 当 Vin 高于 Vout 时、旁路函数的工作原理是使 Vout 遵循 Vin 并高于 Vout 目标值。

    具有旁路功能的升压转换器始终以这种方式工作。 所以不应该有困惑。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的澄清! 我以某种方式与数据表中几个地方提到的降压模式感到困惑。 但我现在知道这仅与充电电压相关、而与 Vout 无关。

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    您是对的。  

    降压模式仅用于超级电容器充电、而不用于 Vout。

    Vout 通过 Vin 或通过超级电容器升压。

    此致

    Lei