This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060 电路设计–请求审查和参数确认

Guru**** 2505525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519852/lm5060-lm5060-circuit-design-request-for-review-and-parameter-confirmation

器件型号:LM5060

工具/软件:

尊敬的支持团队:

请查看随附的 LM5060 电路设计。 请您帮忙查看原理图并确认以下参数是否合适、不胜感激:

  • 输入/输出电压 (VIN/2V VOUT):48V 至 52V

  • 输出电流 (IOUT):7A

  • 欠压锁定最大值 (UVLO_MAX):45V

  • 过压保护最小值 (OVP_min):54.5V

  • 过流保护 (OCP):10A

如果你有任何意见或建议,请不要犹豫,让我知道。 提前感谢您的支持。

此致、

很棒

e2e.ti.com/.../YA_2D00_V01_5F00_A01_5F00_LM5060_5F00_20250528A.pdf