This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:采用 UC24636 的反激式转换器

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534650/ucc28740-flyback-converter-with-uc24636

部件号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC24636

工具/软件:

大家好、我正在设计一个输入为 57-270VAC 且输出为 5V、1A 的 AC/DC 转换器。 我使用了 WEBENCH Power Designer 工具、并应用 UCC28740 和 UCC24636 的设计。  

这是 WEBENCH 建议的设计:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7510.WBDesign37.pdf

这是他在我的 PCB 上实施的设计:

我使用 10 欧姆电阻器作为输出端的负载、输出如图所示。 我应该如何改善输出? 输出端有大约 1V 的变化。 我的 WEBENCH 提供了不同的光耦合器元件。 我使用了 PC817、而 WEBENCH 使用 PS2811-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请先运行设计计算器、以确保功率级设计正确。  

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

    还请捕获来自 IC 的驱动信号并将其与 Vout 叠加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berkan、

    您能否 按如下方式确认电路板的功率级设计?

     您能否确认这是 您的操作条件。

    您的开关时间约为 25us @10 Ω 负载 对吗?  

    您能否  在同一窗口内获得栅极驱动信号和次级绕组电压以及 Vout?

    确保输出  电容器 安装正确、PCB 上没有引线悬挂。 这可能会导致产生 引线电感的影响。

    此致

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 感谢您的回复。

    WEBENCH 显示
    Fsw 为 85.5kHz
    Ipmax = 326mA
    效率= 80.7%
    Transfomer:750811015

    我的测试输入电压为 220VAC/50Hz。 您还想知道什么、请通知我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Berkan、

    感谢您的输入。 电源设计应正常。 将 R26 增加到 40 欧姆(次级侧缓冲电阻器) 目前、这是为了抑制由于 Ls 泄漏引起的振荡。  我将在 一天结束时再回来 、 分享相同的 波形。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dushyanth、感谢您的回复。 以下是 40 Ω 的新结果。 似乎次级侧电压尖峰增加了。 请注意、标度为 5V。(上一个波形上的标度为 2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning Tan。 感谢您的答复。  
    功率级设计人员可能会错很多吗?
    我在下面共享了驱动信号。 请通知我。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berkan:

    感谢您共享波形。  

    这是振铃的原因。

    请减少负载电容路径中的电感、这可能是由于布局或您的电容 ESL 更大而导致的。 您可以尝试  以较低值并联来连接更大的电容以进行检查、因此有效 ESL 更小   、并且在布局中使次级侧环路更小。 以获得更好的性能。 当初级开关关断时    、高 di/dt 输入到具有高 ESL 的输出电容会出现问题。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth:

    您是否确定该问题。 我尝试连接低 ESL 输出电容器 (WB1A477M0811MPF)、但结果与之前相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berkan:

    问题在 模拟中重现。  这是  具有 10nH ESL 的 Vout 波形。 请尝试   将可从次级侧 FET 的源极承载所需负载电流的非常直的导线直接跳转到电容器的负端子。  这有助于 消除布局问题。 连接更多容值较小的电容器 、从而降低总 ESL。 请分享这些实验的波形。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berkan:

    请尝试 并联陶瓷电容器。   这可能 会降低稳定性、但有助于消除 Vout 纹波。  如果你没有变得更好, 你可以尝试下

    https://www.digikey.com/en/product-highlight/p/panasonic/os-con-capacitors

    OSCON SMD 电容器。 您的纹波应该会消失、 请执行跳线实验以 排除 PCB 的布局问题。  

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth:

    我添加了一些陶瓷电容器、如 10uF、1uF、100nF、10nF。 我也做了跳线、结果如下:

    它减少了振铃、但您可以看到仍然太多。 您认为我应该继续添加电容器吗? 这似乎不是一个合适的解决方案。 似乎还有另一个问题需要解决。 但我不知道它是什么。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berkan:

    感谢您获得改进后的波形。   你能说我随着 负载的增加, 纹波幅度如何变化? 提供四个波形

    占空比为 25%、50%、75%、满载、其中使用陶瓷电容器。