This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564242:建议使用电源器件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533716/tps564242-suggest-a-power-part

器件型号:TPS564242
主题:TPS62177 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助我们建议一款适用于以下所有应用的电源器件吗?

谢谢!

应用 1:输入电压约为 9V 或 12V、输出电压为 3.3V、2A

应用 2: 对于智能放大器 TAS 2781 和 TAS 2563(请参阅 TI.com 上的两个数据表)、此 DC/DC 转换器将用作其的额外电源 (例如 PVDDH、PVDDL 或 PVDD、VBAT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、  

    [报价 userid=“164278" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533716/tps564242-suggest-a-power-part ]应用 1:输入电压约为 9 或 12V、输出电压为 3.3V、2A

    您可以使用: TPS562203 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    [引用 userid=“164278" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533716/tps564242-suggest-a-power-part ]应用 2: 对于智能放大器 TAS 2781 和 TAS 2563(请参阅 TI.com 上的两个数据表)、此 DC/DC 转换器将用作其的额外电源 (例如 PVDDH、PVDDL 或 PVDD、VBAT)。[/报价]

    您能分享规范吗? 上述摘录令人困惑。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

         更准确地说、如 TI 提供的数据表中所示、我想知道哪个直流/直流转换器可以用于粉色转换器。

    (除电池外,我们还可以连接交流/直流适配器。 因此、我也想知道、这款直流/直流转换器可在使用适配器时使用。 适配器可以是 9V/1A 或 12V/A。)  

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    我可以提出你的意见吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    您可以使用: TPS62177。 请查看规范并告诉我这是否符合您的要求。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    请参阅以下链接、并将上述应用 1 和 2 合并为器件建议。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535557/tas2563-power-check 

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的部分是好的。