This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:未供电时为 AUXOFF

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537237/tps25947-auxoff-when-power-is-not-being-supplied

器件型号:TPS25947
主题: TPS25948 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想问您一个未加电时 AUXOFF 引脚的下拉电压的问题。
数据表对此进行了描述、摘录如下。
下面显示了我要考虑的电路配置。
我想确定将 AUXOFF 引脚设置为低电平所需的电阻值。
但是、图中 SSM3K35AMFV MOSFET 的低阈值为 0.35V (min)、因此我希望低电压为 0.35V 或更低。
查看​​数据表上列出的值、看起来、即使 IPG 降低、Vpgd 也为 1V (max)。
我想将 Vpgd 保持在 0.35V 以下、包括变化值。 这是可能的吗?
如果可能、请告诉我电阻应该是多少欧姆。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    当器件关断时、我们无法对 VPG 电压进行太大调节。 如果我们在 PG 引脚上使用电阻分压器、则可以调节电压、以解决此问题。 尽管这看起来也很困难、因为该 FET 的 Vth (max) 为 1V。

    好奇地问、您是否将这个 FET 用于低电平有效 PG 信号? 如果是、那么理想的解决方案是更改 FET 或更改电子保险丝。 TPS25948(与 TPS25947 非常相似)提供低电平有效 PG 引脚型号。 您还可以检查该电子保险丝。

      

    此致、
    Arush