This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:BIAS 引脚电压

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536890/lm51551-q1-bias-pin-voltage

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551LM3481LM5155

工具/软件:

您好的团队、

我们刚刚选择了 PWM 控制器 LM51551。 关于 BIAS 引脚、由于我们的总线直流电压最多高出 100V、因此无法直接连接。 我可以使用电压稳压器来稳定输入吗? 我知道该引脚仅在启动时通电、我的 VCC 由辅助绕组供电。 这会对应用的上电时序产生什么影响?
我目前正在设计一款具有宽输入电压范围(16-100V 输入、312V 输入)的多通道反激式器件。 我目前正在评估您的 LM3481 和 LM51551。 如果你有一个更好的,请推荐它。 谢谢你。

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢使用 E2E!

    您可以参考采用 LM5155 的参考设计。 该设计具有 60V 输入电压、而 LM5155 的额定输入电压为 45V。 您可以在 100V 系统的偏置引脚配置上使用类似的电路。  https://www.ti.com/tool/PMP40555。谢谢你。