This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951-50DR 的输出电压限制问题

Guru**** 2508415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538362/lp2951-problem-with-output-voltage-limits-for-lp2951-50dr

器件型号:LP2951

工具/软件:

您好:

我们直接从 Texas Instruments 订购 LP2951 稳压器。
目前、我们有具有 3 种不同标记的组件。

 ADZ1   ACG4   ACGX 
KY5150
TI52M
ADZ1
KY5150
TI52M
ACG4
KY5150
TI52M
ACGX

1.
部件上的最后一条标记线是什么意思?

2.
在一个应用中、此稳压器有问题。 在测试期间、输出电压限值设置为 3.2V 至 3.4V。

所有稳压器 ADZ1 标记始终能正确测量 3.2V 至 3.4V 之间。

而是具有稳压器 ACG4 ACGX  标记的 电压水平过低 3.197V 至 3.202V。  大多数关断都具有低于 3.2V 的测量值。

这肯定不是由于其他元件的容差造成的、因为我们在不同成品 PCBA 之间更改了 LP2951。
是什么 ADZ1 从我们给出的位置来看、一直都很好 ACG4 ACGX 我们通常会得到低于 3.2V 的测量值、这还不够。

这可能是什么原因?

在数据表中、我看到此注释:
“器件可以随附旧芯片 (CSO:SHE) 或新芯片 (CSO:RFB)。 整个数据表对新芯片和旧芯片的器件性能进行了说明。“
我们的测量问题可能源于这一点吗?

提前感谢您对此主题的帮助。
Waldemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Waldemar、

    您能否分享原理图以及电阻器、电容器以及输入电压和负载电流的值?  

    此外、如果可能、请分享布局的顶视图以及电阻网络和稳压器的放置方式。

    LP2951 是新版本、电阻器网络的容差可能会起作用。  

    我将按照您的要求调查标记、并在我了解有关此问题的更多信息后提供反馈。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、感谢您关注该主题。

    我们在一个 PCBA 中使用了两个 LP2951。  一次使用固定 5V 电压、然后 第二次使用 3.3V 稳压。
    电阻器、电容器和输入电压的值见 原理图。  遗憾的是、我没有关于负载电流的信息。

            

    我将尝试添加包含 元件放置位置的布局视图。

    此致、
    Waldemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我目前没有实际 PCBA 的照片。  我附加了 Altium 的布局。
    我希望我没有搞砸任何事情:).

    固定 5V

    3、3V

    此致、

    Waldemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    感谢您分享原理图和布局。

    遗憾的是、由于新芯片上的基准电压较低、需要更改电阻器网络。 旧芯片基准电压比新芯片高 35mv、这会导致输出端的电压降低。

    旧芯片:Vout = Vfb x (1+(R1/R2));Vout = 1.235 x (1+(22100/13300));Vout = 3.287v

    新芯片:Vout = Vfb x (1+(R1/R2));Vout = 1.20 x (1+(22100/13300));Vout = 3.193V

    观察到的较低电压来自新芯片。

    您可以将可调电压替换为 3.3V 固定版本 LP2951-33DRwww.ti.com/.../LP2951-33DR

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian

    非常感谢您的帮助。  您的调查解释了一切。
    您是对的、最佳解决方案是使用具有 3.3V 固定电压的 LP2951-33DR、但这需要更改 PCB 设计、但这会需要一些时间。

    我正在考虑一个快速、临时的解决方案来解决这个问题。  而不是 R2=13k3、而是使用 R2=13k0。

    旧芯片:Vout = 1.235 x (1+(22100/13000));Vout = 3.334v

    新芯片:Vout = 1.20 x (1+(22100/13000));Vout = 3.240v

    对于这两种类型的芯片、这会略微增加 Vout、理论上所有测量值都应处于 3.2V - 3.4V 的正确范围内。
    我知道这不是一个完美的解决方案,但暂时它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    不用客气。  

    我想就您的布局提出一些建议、以提高稳压器的性能:

    此致、

    Daniel