主题中讨论的其他器件:BQ25750、 BQ25756
工具/软件:
您好、
我的 LiFePO₄ μ F 电池低于规格
10s 1P
最大 vg:36.5 伏
最小 vg:28.5v
放电率:2C (30A)
15Ah
DC-I/p 24V
您可以推荐充电器 IC 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Bosco、
[报价 userid=“580819" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542842/bq24610-bq24610/5936016 ]我看到 BQ25750 i/p 提到为 VAC。 希望可以提供 DC?是的, 它采用 DC。名字有点混乱。
对于 BQ25750 器件、如果输入电源关闭、则电池将自动接管、对吧?
是的、系统将通过 BATFET 自动供电、系统电压将与电池电压成正比。 您还可以启用反向模式/自动反向、以通过转换器对系统电压进行升压或降压。
在 BQ25750 EVM 中、原理图需要了解这些点的电压= BAT_DRV、HIDRV2
启用 BATDRV 后、BATDRV 将比 BATSRC 高 10V。 禁用时、BATDRV 将与 BATSRC 相同。
HIDRV2 — 这是一种开关栅极驱动,因此电压会发生变化。
此致、
基督教。