This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:铅酸降压/升压转换器充电器。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541153/bq25751-buck-boost-converter-charger-for-lead-acid

器件型号:BQ25751


工具/软件:

在  BQ25751 IC 中、建议电感器的值介于 0uH 和 15uH 之间、但在我们的计算中、该值约为 33.3uH。
该计算过程考虑到纹波电流为充电电流 (3A) 的 40%、即 1.2A、占空比为 50%、开关频率为 300kHz 且 VAC(考虑到该输入电源为 48V)。 您能否确认我的计算是否正确?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    [引述 userid=“662767" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541153/bq25751-buck-boost-converter-charger-for-lead-acid
    在  BQ25751 IC 中、建议电感器的值介于 0uH 和 15uH 之间、但在我们的计算中、该值约为 33.3uH。
    该计算过程考虑到纹波电流为充电电流 (3A) 的 40%、即 1.2A、占空比为 50%、开关频率为 300kHz 且 VAC(考虑到该输入电源为 48V)。 您能否确认我的计算是否正确?  
    [/报价]

    您的计算是正确的、但我们不支持超过 15uH 的电感器。 是否应该考虑将开关频率提高到 600kHz?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我考虑使用 600kHz、值电感器也将接近 16.6uH。 您能确保一次并向我建议价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您的电池电压是多少?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12 伏 15Ah 单 SLA、以 4 个数字系列连接、提供 48V 15Ah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    遗憾的是、我唯一建议是使用 15uH 电感器并允许更高的纹波电流。

    此致、

    基督教