This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:如何安全地禁用 UCC28070 的单相以进行单相测试

Guru**** 2505775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539654/ucc28070a-how-to-safely-disable-one-phase-of-ucc28070-for-single-phase-testing

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

工具/软件:

您好:
我将 使用 UCC28070 设计 4kW PFC 电路。
这是我第一次研究电源电路、因此我不确定我的设计是否能正常工作。

为了进行测试、我希望只运行一个相位并确认它 在 2kW 下正常工作、然后再使用两个通道。

我尝试了接地 CSB CAOB 禁用第二个通道(B 相)、但电路板已损坏。

现在、我正在考虑使用另外两个选项来禁用相位 B:

  1. 移除 B 相的升压电感器

  2. 移除 B 相 MOSFET 的栅极电阻器

这些方法中的任何一种是否安全有效?
非常感谢您提供有关如何安全禁用一个通道进行测试的指导。

谢谢!