This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378 的引脚 CDB 是否会影响电源协议?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542131/tps2378-does-the-pin-cdb-of-tps2378-affect-the-power-supply-protocol

器件型号:TPS2378


工具/软件:

粗略的原理图如图所示:
简单的原理是、来自 POE 的功率和来自直流端的功率通过一个理想的二极管合并、为直流/直流降压转换器供电、以降低电压。 添加了理想二极管以确保无缝电源切换。
电流问题是、当 DC12V 线路通电、然后连接 POE 时、在电源开关期间、负载端会断电 当拔出 POE 并切换到 DC12V 时、可以无缝切换到 DC12V 电源。 现在需要在 PoE 和直流之间进行无缝电源开关。
此时、当 POE 上电时、直流/直流芯片的 EN 引脚被拉至低电平约 18ms、导致后端的电源暂停。 我移除了电阻器 R33 并使 TPS2378 的 CDB 引脚悬空。 连接 DC12V 后、我再次连接 POE、但发现没有响应。 POE 端保持在检测阶段。 根据规范、CDB 处于 OD 模式、不应与 POE 检测相关。 仅连接 POE 时、电源正常工作。 您能帮助分析原因吗? 我们如何实现 PoE 和直流电源之间的无缝切换?
非常感谢!

大致的原理图如图所示:μ s

简单的就是POE过来的点跟DC端过来的电经过理想二极管合并给一个DCDC buck供电降压、加理想二极管是为了无缝切换电源;μ s

现在的问题就是:当DC12V线供电、然后POE上带、在电源切换的时候、负载端有掉电的情况、拔掉POE、切换DC12V可以无缝切换DC12V供电;需要的是POE跟DC之间在能无缝切换供电;μ s

这边抓了一下波形是POE上电的时候DCDC芯片端的EN被拉低了18ms左右、导致暂停后端供电、我把电阻R33去掉、让TPS2378的CDB端悬空、在接上DC12V后、再接POE发现没反应、POE端一直处于检测阶段、从规格书上看CDB是OD模式、按理来说无关POE检测的事情、单独只接POE又能正常供电、求帮忙分析一下原因;怎么才能实现POE跟DC电源无缝切换电源;μ s

非常谢谢~μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:直流/直流芯片的 EN 引脚被拉至低电平约 2ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwen:

    感谢您联系我们!

    如果 PD 消耗的电流小于 14mA(维持功率特征电流)、则 PSE 可能会通过此 PD 关闭端口。  

    如果 ORing 位于降压输入侧、TPS2378 支持 PoE ->适配器无中断转换、但不支持适配器-> PoE 无中断转换。 CBD 最好设置为悬空、并且降压稳压器本身需要一个 80ms 启动浪涌延迟计数器。   

    1、在 TPS2378 的 VDD -RTN 下添加一个负载电流大于 20mA 的虚拟负载 、以保持功率特征  

    2.使用启用自动维持功率特征功能的 TPS2372-3、可以进行  PoE <->适配器无中断转换。

    此致、

    DIAN