This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:大约 2.4.3 充电器模式验证设置

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541073/bq25620evm-about-2-4-3-charger-mode-verification-set-up

器件型号:BQ25620EVM


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户正在使用 EVM 评估此器件。 在 2.4.3 “充电器模式验证“部分中、“2.2 硬件设置“之后的设置 single-bit 寄存器应下图所示。

在本图中、VSYS_STAT 处于“未处于 VSYSMIN 调节状态 (BAT>VSYSMIN)“。 但按照以下 2.4 测试程序、VSIMIN 设置为 3520mV、在 2.2 硬件设置中、负载 1 设置为 2.5V 作为 VBAT。

因此、在这些设置中、BAT 低于 VSYSMIN、VSYS_STAT 变为“处于 VSYSMIN 调节状态 (BAT<VSYSMIN)“。

我的理解是正确的吗?

客户想知道 本节中 VSYS_STAT 应该是“未处于 VSYSMIN 调节状态 (BAT>VSYSMIN)“的。

此致、

teritama

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、  

    是的、您的理解是正确的。 当 VBAT = 2.5V 且 VSYSMIN 设置为默认值 3.52V 时、VSYS_STAT 将输出“处于 VSYSMIN 调节状态“。  

    对 GUI 图像引起的混淆深表歉意。 我们将努力在 BQ25620EVM 用户指南的下一版中更新此内容。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett-San:

    感谢您的回答。 我理解了、我将与客户分享这些信息。

    我们期待更新此内容。

    此致、

    teritama