This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:EN 引脚与 RCBCTRL 引脚之间的关系。

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539536/tps25948-the-relationship-en-pin-and-rcbctrl-pin

器件型号:TPS25948


工具/软件:

您好的团队、

我正在考虑使用 TPS25948 在 DRP 上提供 USB 电源控制电路。

因此、我想了解 TPS25948 上 EN 引脚和 RCBCTRL 如何操作来控制 USB 电源路径。

当 RCBCTL 为低电平且电流从 OUT 流向 IN(反向)时、是否需要启用 EN 引脚?

根据数据表(第 20 页)上的方框图、TPS25948 具有内部降压/降压 FET。

因此、我认为、如果只有 RCBCTL 切换到低电平、则电流可以从 OUT 流向 IN。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hatada-San、

    这些内部 HFET 和 BFET 的体二极管不是为连续电流而设计的、可能会对器件造成损坏。 主电流导通始终通过 FET 通道而不是体二极管进行。  

    在正常运行期间、两个 FET 都将导通。 在 RCB 运行期间、我们将在反向电流到来时关断 BFET、但当正向电流到来时、我们会进行检测并导通 BFET。

    当 EN 关断时、两个 FET 都可以关断、因此没有电流流动。  

    如果将 RCBCTRL 拉至低电平、该器件不会执行反向电流阻断、因此双向电流可以流动(而不仅仅是流出到 IN)。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-san:

    感谢您提供的信息。

    我已经了解了电子保险丝的工作原理。

    这意味着 TPS25948 上的内部 FET 与正常 MOSFET 上的体二极管相同。  

    我还有一个问题。

    TPS25948 有两种类型的引脚 4 配置:FLT# (TPS259480) 和 RCBCTRL  (TPS259481 或 TPS259482 )

    如果 使用 FLT#(TPS259480) 类型、是否可以启用反向电流阻断功能?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hatada-San、

    [引述 userid=“574817" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539536/tps25948-the-relationship-en-pin-and-rcbctrl-pin/5928320 ]、这意味着 TPS25948 上的内部 FET 与正常 MOSFET 上的体二极管相同。  [/报价]

    是的。

    [引述 userid=“574817" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539536/tps25948-the-relationship-en-pin-and-rcbctrl-pin/5928320

    TPS25948 有两种类型的引脚 4 配置:FLT# (TPS259480) 和 RCBCTRL  (TPS259481 或 TPS259482 )

    如果 使用 FLT#(TPS259480) 类型、是否可以启用反向电流阻断功能?

    [/报价]

    如果您使用 TPS25948 的 FLTb 型号、则将无法控制 RCB、因此默认情况下它将始终处于 RCB 上。  

    您可以随时提出任何后续问题。

    此致、
    Arush