This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:同步整流

Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540615/ucc24612-synchronous-rectification

器件型号:UCC24612


工具/软件:

您好团队:

我们正在设计一个具有 55V 输出电压和 3A 输出电流的 LLC 转换器。

我们计划在 LLC 半桥的输出端使用同步整流、MOSFET 上的反向电压约为 135V

我在次级侧连接了一半的电流检测、UCC24612 驱动 MOSFET、而次级中心抽头的另外一半则是这种情况的准确副本。  

辅助同步的两部分。 整流器 IC 具有独立的隔离式 15V 电源。

我们只需确认连接以及 IC 是否可用于我们所需的额定电压。

或者您也可以向我们推荐任何其他更好的解决方案。

感谢您、

此致、  

Dilip Ramgir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器中心凸舌在哪里?

    R152 会在 55V 输出电压和 15V 电源之间消耗大量功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip、  

    除了 Ning 对 R152 功率损耗的担忧外、还有其他问题:  

    1. C66 和 C23 值应以 uF 为单位、而不是以 nF 为单位。  请参阅数据表示例和建议。  
    2. VDD 电容器 C66 应端接至 IC7 的 VS 引脚 2(靠近 IC)、而不是某些“AGND"。“。  
     3.基准电容器 C23 也应端接到靠近 IC 的 VS、而不是远程端接到 MOSFET 源极、如代码片段所示。  
     此外、ISO_15V 输出的返回网应端接至 VS 引脚。  
    5. 鉴于 IC7 的 ISO_15V 源,为什么需要 R152 和 D4 ?
     6.当 T4 之间最大 135V 时、额定电压为 50V 的 C121 缓冲电容器不会持续很长时间。  
    7. 缓冲器 R180 的 499kR 值会使缓冲器无用,除非这只是稍后要调整的占位符值。  确保电阻器的大小适合功率损耗。  

    此致、
    Ulrich