This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:有关设计的咨询

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540171/lm70880-q1-inquiry-regarding-design

器件型号:LM70880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70880

工具/软件:

您好:

我的客户对他使用 LM70880-Q1 进行 DC/DC 设计有一些疑问。

问题 1:  他们希望使用 LM70880-Q1 来承受低于 10V/10A 的电流。 是否可以将其与其他 DC/DC 控制器并联?

问题 2:  当输出电压为 30V 时、它们应该如何设置偏置电压? 他们的设计是否应该通过配置串联的齐纳二极管 4.7V 来满足 BIAS 至 GND 的耐受电压?

问题 3  在下图中、LDO 模式运行时输入和输出之间的电压差是多少? 您能否分别解释一下当输入电压为 48V、输出电压为 30V 和 10V 时的每种情况?

问题 4  请告诉我们如何连接 PG PWM/Syncount(它们是否可以与 30V 输出电压和 100k 上拉电阻器连接?)

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请在下面查看我的评论:

    [quote userid=“443028" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540171/lm70880-q1-inquiry-regarding-design  他们希望使用 LM70880-Q1 来承受低于 10V/10A 的电流。 可以将其与其他 DC/DC 控制器并联吗?

    我不确定是否可以称之为并行。 输出和 GND 不同、只是源是公共的。 只要电源能够提供所需的电源 — 我不会预见任何问题。  

    LM70880-Q1 是一款 8A 器件 — 您应该查看 https://www.ti.com/product/LM706A0-Q1。  

    [quote userid=“443028" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540171/lm70880-q1-inquiry-regarding-design  当输出电压为 30V 时、它们应该如何设置偏置电压? 他们的设计是否应该通过配置串联的齐纳二极管 4.7V 来满足 BIAS 至 GND 的耐受电压?[/报价]

    我不确定要在何处添加齐纳二极管 — BIAS 引脚是内部稳压器的输入、用于调节 Vcc 电压。 可以将该引脚连接到 Vout、并使用 4.7uF 电容器。  

    [quote userid=“443028" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540171/lm70880-q1-inquiry-regarding-design  在下图中、LDO 模式运行时输入和输出之间的电压差是多少? 当输入电压为 48V、输出电压为 30V 和 10V 时、您能否分别解释每种情况?[/报价]

    当 Vin 下降并接近配置的输出电压时、就会出现低压降模式。 在您的用例中、如果输入为 48V、器件将正常工作以提供 30V 和 10V 输出。 对于 30V 情况 — 如果 48V 降至接近 30V — 器件将开始进入低压降模式(以调节 Vout)-如果进一步下降(低于 30V)、Vout 将跟踪 Vin(占空比为 99%)。 第 7.3.1 节对此进行了详细说明。  

    [引述 userid=“443028" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540171/lm70880-q1-inquiry-regarding-design

    问题 4  请告诉我们如何连接 PG PWM/Syncount(它们是否可以与 30V 输出电压和 100k 上拉电阻器连接?)

    [/报价]

     '

    VDDA/SYNCOUT 的最大电压为 6.5V — 建议您将此引脚上拉至 PG。

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您发送编修。

    我不确定我们是否可以将其称为并行。 输出和 GND 不同、只是源是公共的。 只要电源能够提供所需的电源 — 我不会预见任何问题。  [/报价]

    很抱歉混淆。 LM70880-Q1 被指定为“双相运行模式、可实现高达 16A 的输出电流“、这意味着 LM70880 将在 10V/10A 产品中以并联配置运行。 在上述应用中、是否可以在并联配置中使用 LM70880-Q1? 电流共享等是否正常?

    我不确定要在何处添加齐纳二极管 — BIAS 引脚是内部稳压器的输入、用于调节 Vcc 电压。 可以将该引脚连接到 Vout、并使用 4.7uF 电容器。  [/报价]

    他们看到、输出电压应为 30V、绝对电压不应超过 32V、如果超过 32V、则应将其连接到 GND。 因此、我询问是否最好在输出电压 (30V) 和偏置端子之间串联一个 10V 齐纳二极管、以便在 BIAS 引脚上形成 20V 电压。 它们是否可以在 30V 输出电压的条件下将偏置和 GND 连接在一起?

    谢谢、

    JH

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    [引用 userid=“443028" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540171/lm70880-q1-inquiry-regarding-design/5925777 “] LM70880-Q1 被指定为“双相运行、可实现高达 16A 的输出电流“、这意味着 LM70880 将在 10V/10A 产品中以并联配置运行。 在上述应用中、是否可以在并联配置中使用 LM70880-Q1? 电流共享等是否正常?

    可以、您可以使用此配置。 我没有预见到任何问题。 请根据数据表中的建议实施您的设计(请参阅数据表中的 7.3.15 单输出双相运行)。 这些器件以交错方式工作。  

    如前所述、我们还有一个 10A 器件 https://www.ti.com/product/LM706A0-Q1。 您也可以看一下。  

    他们看到、输出电压应为 30V、绝对电压不应超过 32V、如果超过 32V、则应将其与 GND 相连。 因此、我询问是否最好在输出电压 (30V) 和偏置端子之间串联一个 10V 齐纳二极管、以便在 BIAS 引脚上形成 20V 电压。 它们是否可以在 30V 输出电压的条件下将偏置和 GND 连接在一起?

    我想您可以做到这一点 — 然而,器件中本来会发生的功率损耗被转移到另一个无源器件,而您在设计中不一定获得任何效率优势,而是添加一个额外的无源器件。 如果客户看到 BIAS 引脚在正常运行期间可能超过 32V、那么将其连接到 GND 的做法要好得多。  

    谢谢、

    此致、

    Taru