This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:压降电压

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538974/lp5907-dropout-voltage

器件型号:LP5907


工具/软件:

您好先生

我使用 LP5907SNX-2.9/NOPB 进行电源设计。

最大负载电流为 100mA。(设计值)

如果我使用 3.3V 作为输入电压、是否会出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waber、

    在 100mA 处进行调节所需的最小输入电压 为 Vout + 50mV、在本例中符合标准。 我在 3.3V 的输入电压方面没有看到任何问题。

    此致、

    Daniel