This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:如何让 bq27427 根据当前时间重新估算容量

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535760/bq27427-how-to-make-bq27427-re-estimate-capacity-on-the-current-time

器件型号:BQ27427


工具/软件:

主席先生、你好  

  该设备的电池非常小,容量为 173mA 当器件启动时,整个系统的电流 会发生巨大变化,直到 580mA (3C+ discharge !),然后电流会在 3xxmA /2xxmA /1xxmA 之间急剧波动。 我发现 bq27427 在器件启动期间计算电池容量时、电池容量就会变得不准确。

因此、我们希望在设备打开并进入 Android 空闲模式时重新估算电池容量、因为此时电流消耗相对稳定。 但在进入 Android 空闲模式之前、 内核阶段的 bq27427 已进行探测和初始化、并且已经报告了电池容量。

那么、有什么方法可以让 bq27427 在内核阶段放弃电池容量、并在当前时间重新估算容量呢?

BRS

  Johnny.Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan