This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:TIDA-010938

Guru**** 2503925 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536638/lmg3522r030-tida-010938

器件型号:LMG3522R030
主题中讨论的其他器件:TIDA-010938TMS320F280039C

工具/软件:

您好、  

我对参考设计有疑问:  TIDA-010938。 我们需要设计一个具有以下特性的 5kW 并网光伏逆变器:

1、带升压转换器的 MPPT(非隔离式直流/直流转换器)

2.电池储能系统充电器功能(充电器概念)

3、双向转换器连接交流电网和交流负载的功能

4. MCU 用于控制所有部分(带 MPPT 的直流/直流、用于电池充电器的双向直流/直流转换器)、我们可以使用单个 MCU 或两个 MCU

5、提供 CAN 设备

我们是否可以使用 TIDA-010938 参考设计来降低至 5kW? 请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    TIDA-010938 上的直流/交流转换器级朝向电网的额定功率为 4.6kW。 因此、这非常适合您的应用!  

    10kW 额定值来自输入级和电池级。 串式输入的每个升压级的额定功率为 5kW、电池的双向 DC/DC 的额定功率为 10kW。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、  

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    感谢您的答复、

    我还有一个问题。 是否有切换直流/交流转换器输出的选项、这种转换器可以同时支持电网和交流外壳孔负载?

    此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    是的、它可以进行配置。 您可以在 TI.com TIDA-010938 参考设计| TI.com 上 设计文件下提供的原理图中找到该设计。  

    此致、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    感谢您的快速答复。 我们可以使用任何其他 MCU 而不是 C2000 系列吗?

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com 中提供了适用于 TMS320F280039C 和 P55 的软件。 如果您要使用任何其他 MCU、则需要检查外设、可用资源、性能等 如果您对此有任何其他问题、您可以打开另一个主题、合适的人员将在其中回复您。  

    谢谢、  

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以为逆变器部分提供专用 MCU、并为 MPPT 升压和电池充电部分提供 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    是的、您可以这样做。 在这种情况下、您可以使用不同的 MCU。 请打开一个单独的主题、详细讨论这一点并说明您的要求。  

    谢谢、  

    Veda