工具/软件:
您好 BU 团队
我的客户需要检查 LM25148-Q1 是否支持以下保护措施、并分享您的意见。
1.支持与 MPQ2918 类似的输出过压保护。

2. 在具有 LM25148-Q1 的前置稳压器运行良好后、将输出短接至 KL30 1 分钟。 消除短路故障后、该前置稳压器不会产生任何危害、并保持正常运行。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 BU 团队
我的客户需要检查 LM25148-Q1 是否支持以下保护措施、并分享您的意见。
1.支持与 MPQ2918 类似的输出过压保护。

2. 在具有 LM25148-Q1 的前置稳压器运行良好后、将输出短接至 KL30 1 分钟。 消除短路故障后、该前置稳压器不会产生任何危害、并保持正常运行。
谢谢
您好、
此器件具有断续模式电流限制功能、可在过流情况下保护器件。 故障消除后、输出将重新启动和软启动。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第 8.3.13 节。 此外、该器件还能够 通过使用电感 DCR 或分流电流检测来实施外部过流保护(请参阅第 8.3.12.1 节和第 8.3.12.2 节)。
对于 OVP、该器件具有一个 PGOOD 引脚、该引脚会在输出电压下降到超出稳压范围时跳闸。 此信号可用于从外部关闭器件。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第 8.3.4 节。
谢谢您、
Joshua Austria.
嗨、Joshua
感谢您的评论。
对于 OVP 功能、客户想知道 LM25148-Q1 如何自我保护、但 PG 输出功能除外。 如 MPQ2918 数据表输出过压保护 (OVP) 部分所示、当发生 OVP 故障时、如果 LM25148-Q1 进入放电模式、在该模式下关断 HS-FET 并导通 LS-FET。 客户在 LM25148-Q1 数据表中找不到类似的说明。
2.下面的问题的答案是肯定的,是对的吗?
【客户问题】 在具有 LM25148-Q1 的前置稳压器运行良好后、将输出短接至 KL30 1 分钟。 消除短路故障后、该前置稳压器不会产生任何危害、并保持正常运行。
谢谢