This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:启用抖动时 Vout 处叠加 11kHz(调幅)

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546602/tps23755evm-894-superimposed-11khz-at-vout-when-dithering-enabled-amplitude-modulated

器件型号:TPS23755EVM-894
主题:TPS23755 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在对基于我开发的 TPS23755 的 PoE 设计进行一些测量、该设计本质上就是参考设计的副本。 我们观察到、当负载从约 3W 增加 到超过 8W 时 、我不仅看到~ 250kHz 时的预期开关频率、还看到大约 11kHz 左右的调幅分量 。 输出纹波大约加倍。

我还可以访问 TPS23755 EVM、并且它也表现出相同的行为、直到我禁用开关频率抖动。 由于抖动频率在 11kHz 范围内、这似乎是相关的、但令人感到奇怪的是、它会产生如此清晰的振幅调制。 您对此有何看法?

请参阅随附的示波器捕获:

抖动。 亮起


抖动。 迷惑不解

此致、
Einar Norrman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Einar:

    感谢您联系我们!

    我们将检查您的问题、并在本周前回复。

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diang!

    我可以补充一点、在低负载条件下、11kHz 分量也存在、但不那么清晰。

    BR、

    Einar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einar:

    11kHz 听起来像频率抖动调制频率。 该频率将位于调制器内部、并导致输出端出现低频振荡。 但在大多数情况下、 滤波器会显著降低这个低频。  

    对于您的情况、11kHz 可能是由探头耦合或输出电容不足引起的。 TPS23755EVM 只有 2 个 22uF 陶瓷电容器、可增加至>100uF 来减轻输出纹波。  

    此外、Vp-p 仍为 88mV、小于 12V 输出的 0.7%。 这是否是您的问题?  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!

    我只是想确保备注是错误的。 对我来说,它应该很好!

    此致、

    Einar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einar:

    感谢您的检查。 我认为这没有问题、因为纹波幅度不显著。  

    我们 已经看到不同客户的多个抖动相关噪声问题。 抖动频率在 Vin 和 Vout 中是真实的、但通常如果有足够的电容、它们就不会很大。

    有时、耦合反激式电感器和输入/输出电容器会放大噪声并使噪声可闻。  这些问题大多可以通过变压器交换或输入/输出电容变化来解决。  

    此致、

    DIAN